This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:REFP 和 REFN 之间的 ADS1259-Q1电容器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302297/ads1259-q1-ads1259-q1-capacitor-between-refp-and-refn

器件型号:ADS1259-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1259

您好!

我将使用 ADS1259-Q1器件与它自己的内部电压基准。 数据表指出、在这种情况下、我可以保持 REFP 和 REFN 引脚处于未连接状态或与 AVDD 连接状态、但通过阅读 ADS1259数据表、显示仍然建议使用建议的1uF 电容器连接、以降低噪声。 我只是想知道对于 ADS1259-Q1也是如此。

提前感谢

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcell Murgas:

    在下图中、您可以看到 REFOUT 连接到 VREFP、REFOUT 和 VREFP 之间有一个内部2k Ω 电阻器。 然后、VREFP 输出端的电容器作为 RC (低通)滤波器中的电容器、帮助减少数据表提到的噪声。

    ADS1259和 ADS1259-Q1也是如此

    -Bryan