This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:模拟输入引脚电流额定值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302296/ads1259-q1-analogue-input-pin-current-rating

器件型号:ADS1259-Q1

您好!

我正在使用 ADS1259-Q1、我想去掉模拟输入中的外部电压保护二极管、以节省成本、并减少这些组件可能导致的任何测量误差。 唯一阻止我的是、数据表未深入介绍任何有关器件 AINN 和 AINP 引脚中绝对最大输入/输出电流的信息。 它只在电源电压范围之上提供通常的0.3V 限值。 该器件在接合焊盘中必须具有 ESD 结构、并且我想知道此结构能够处理的允许钳位电流是多少。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcell Murgas:

    ADS1259-Q1数据表的绝对最大额定值中提供了此信息、请参阅下面的。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、感谢您的快速响应。 我在数据表中看到过这一点、但不确定这是否适用于模拟输入。 只是为了确认、它也适用于模拟输入、对吧?

    谢谢

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcell Murgas:

    如前所述、该规范适用于除电源引脚之外的所有端子(引脚)。 是的、这包括模拟输入引脚、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢