请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1259-Q1 您好!
我正在使用 ADS1259-Q1、我想去掉模拟输入中的外部电压保护二极管、以节省成本、并减少这些组件可能导致的任何测量误差。 唯一阻止我的是、数据表未深入介绍任何有关器件 AINN 和 AINP 引脚中绝对最大输入/输出电流的信息。 它只在电源电压范围之上提供通常的0.3V 限值。 该器件在接合焊盘中必须具有 ESD 结构、并且我想知道此结构能够处理的允许钳位电流是多少。
提前感谢您的回答。