This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:将 AMC1305M25替换为 AMC1306M25的固件更改要求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302242/amc1306m25-firmware-change-requirement-for-replacing-amc1305m25-with-amc1306m25

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1305M25

我计划将 AMC1305M25替换为 AMC1306M25。  

两者有点相似、但 AMC1305M25在下降沿输出数据、而 AMC1306M25在上升沿输出数据。  

我已将 AMC1305M25替换为 AMC1306M25、但未更改固件。 使用旧固件而不进行采样时钟相位反转是否 对我的测量精度有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    为了保持控制器中 SDFM 的设置和保持计时要求、可能需要更改固件。  

    但是、一些控制器不具有更改在哪个时钟沿对数据进行采样的能力、在这种情况下、 可能需要使用 GPIO 引脚生成额外的相位反转时钟。  

    如果您有其他问题、敬请告知。