This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM:LMF=821、未能根据请求生成方波、未能在两个 DAC 之间同步

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291567/dac38rf82evm-dac38rf82evm-and-tsw14j57evm-lmf-821-fail-to-generate-square-square-wave-as-requested-fail-to-synchronize-between-two-dacs-as-well

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82TSW14J57EVM

大家好!

我的预期应用是通过 DAC38RF82EVM 的两个通道生成两个同步波形。为此、我将100kHz 正弦波加载到 HSDC Pro 中的通道1、将50%占空比的方波加载到通道2。下面是 csv 形式的两个波形和我的 HSDC Pro 和 DAC GUI 配置屏幕截图。

e2e.ti.com/.../sintest.csv

e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_6144M_5F00_config.pptx

DAC38RF82 I USE 在双 DAC 模式下工作、实际输入为 LMF=821、同时使用板载 VCXO (CMODE4)。  我从另一篇文章中的示例 cfg 文件开始、

e2e.ti.com/.../7181.6144MSPS_5F00_8x_5F00_10M_5F00_ref_5F00_LMF_5F00_841.cfg

然后更改 DAC GUI 快速入门页面中的配置 、并按照该主题中的说明  使用"Low Level"选项卡加载另一个 cfg 文件、而不是单击"Reset DAC and JESD Core & SYSREF Trigger"。

e2e.ti.com/.../7181.GUI-reset-no-LMK.cfg

但输出结果真的很奇怪。方波没有按预期上升、并且两个通道没有相位对齐。

我以前没有使用过任何 DAC 评估板、因此我不知道出现了什么问题。

我将感谢任何帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载配置后、您是否按下了"Issue sysref (发出 sysref)"和第一页上的"Reset JESD core (重置 JESD 内核)"按钮?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    不、我在该线程中遵循了 Jim 的指示

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962806/dac38rf82evm-dual-dac-real-mode-4x-interpolation-lmf-821-synchronization-between-dacs

    因此、在加载配置后、我没有在第一页按下"Issue sysref and reset JESD core (发出 sysref 和重置 JESD 内核)"按钮、而是在线程中加载了 Jim 提供的另一个配置文件。

    但是、我在加载配置后也尝试按下按钮、结果是一样的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW14J57EVM 不支持 DAC 模式的触发功能、仅支持 ADC。 我建议遵循 此主题 获取用于触发的替代方法。  

    关于 DAC 配置、您能否在所需配置中提供 DAC38RFxx GUI 的首页? 我可以为您创建和测试配置。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回复! 是的,我可以给你我的配置,它将是真棒,如果你愿意尝试,非常感谢!

    这是 GUI 的第一页、也是我使用的 csv 文件:

    和我的 csv 文件:   

    e2e.ti.com/.../8103.sintest.csv

    通道1是100KHz 正弦波、通道2是50%占空比方波、两个波持续1ms、采样率为1.536GHz。

    再次感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 附件是实现6144MSPS、双 DAC 实际输入、4x 内插的配置文件、并接受在 J4中使用10MHz 参考。 确保已移除 JP10并已连接 JP3。 加载此配置文件后、使用 HSDC Pro 将固件下载到 FPGA 并发送数据。 传输数据后、按下"Reset DAC & SYSREF Trigger"按钮。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_82121_5F00_6144MSPS_5F00_4xInt_5F00_10MHz_5F00_J4.cfg

    谢谢,Chase