This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401-Q1:使用 EVM 时的最快更新速率是多少?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303271/dac53401-q1-what-is-fastest-update-rate-using-evm

器件型号:DAC53401-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC53401EVM

我们将使用 DAC53401EVM 针对我们的情况测试此器件。   我们需要 DAC 输出特定的波形、因此我们需要 DAC 上有体面的快速更新速率。

带有 GUI 的 EVM 是否允许从值列表/文件写入 DAC?

 此方法的 DAC 更新速率是多少?

我们希望采样更新速率小于每个样本300us ...  可能更快吗?

谢谢。

jj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    GUI 不接受列表文件。 您需要使用一个以1MHz 的最大 I2C 速度运行的外部控制器。 每个 I2C 数据包需要36个时钟周期、因此这将是36us 或~27.7kHz

    此致!

    Katlynne Jones。