This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:时钟分配查看和与 FIFO 输出时钟相关的问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297824/dac3482-clock-distribution-review-and-a-question-related-to-fifo-out-clock

器件型号:DAC3482

您好!

我想使用16x 的内插因子在524.288 MHz 运行我的 DACCLK。 PLL 将被配置用来将频率为32.768 MHz 的 DACCLKP (N)转换为指定的 DACCLK。 PLL 配置如下所示:

预分频器= 7、

VCO @ 3.670016 GHz、

粗调位= 38、

M = 32、  

n = 2。  

首先、我想知道这种配置是否一致。 如果您查看它、我会很高兴。

其次、更重要的是、我有一个与 FIFO 输出时钟相关的问题。 我将提供的 DATACLK 的频率为32.768 MHz、与 DACCLKP (N)相同。 据我所知、FIFO 两侧的时钟速率应该相等(即 DATACLK 和 FIFO 输出时钟应具有相同的速率)。 由于我将在字宽模式下使用 DAC、因此我需要使用数据表第31页的公式 FIFO out Clock = DACCLK/(2*内插因子)。 在这种情况下、会产生模糊性:DATACLK 和 FIFO 输出时钟具有不同的速率(DATACLK = 32.768 MHz、FIFO 输出时钟= 16.384 MHz)。 为什么会有这样的模糊性? 是否因为 FIFO 在 FIFO 输出时钟的两个边沿读取数据? 或者、是否不存在这样的问题、而我缺少一个要点? 如果你能帮我解决这个问题,我会很高兴的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alperen:  

    除了粗调位之外、您的 PLL 设置看起来都正确。 我计算的值是36、而不是38。 根据数据表第36页的图表57中列出的等式、粗调位~=(VCO_FREQUENCY - 3253)/11.6 =(3670.016 - 3253)/11.6 = 35.95。  

    对于第二点操作、您需要在16.384MHz 而不是32.768MHz 上运行数据时钟。 这是因为分别在数据锁的上升沿和下降沿提供了 I 和 Q 样本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、I DATA 在上升沿、Q DATA 在 DATACLK 的下降沿、因此、根据我的理解、FIFO 时钟应该是 DACCLK/内插值(与您所说的相同)。 让我稍微问一下、看看我能否对此做出一些澄清。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 PLL 设置的反馈。 我在配置中更正了粗调位。 如果您打扰一下、我还有一个关于 PLL 设置的问题。 在数据表中、当总分压比大于120时、建议使用双电荷泵。 然而、当环路稳定性在内部受到保护时(当总体分压比< 120时)、不建议选择泵电荷设置。 在这种情况下、您对泵电荷的选择有何建议?   

    关于第二个问题,我期待看到你的调查结果,因为我在第二个答复中的立场与你的观点相同。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthew、您的研究有任何新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alperen:  

    在字模式中、您应该以 DACCLK 频率/内插值运行数据时钟(本例中为32.768MHz)。 通道 A 数据将在时钟的上升沿进行选通、通道 B 数据将在下降沿进行选通。 我已经尝试了解 FIFO 时钟方程的来源、但这是唯一的工作方式。  

    至于电荷泵、我会使用单个电荷泵设置作为其内部、分压比非常小。 您需要更高的环路带宽和更高的 PFD 频率。  

    此致

    马特