This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:Δ-Σ ADC 软件未显示寄存器映射

Guru**** 2547590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303264/ads124s08evm-delta-sigma-adc-software-not-showing-register-map

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、ADS114S08EVM

您好!

我在将 Delta Sigma ADC 软件与 ADS124S08 EVM 配合使用时遇到一些问题。 器件寄存器映射不显示。 我认为我已正确下载驱动程序、因为我可以在器件管理器中看到 Tivaware Bulk 器件-> Generic Bulk 器件。 我想我已正确安装了 ADS124S08器件封装、而且它也检测到了 ADS124S08这一硬件。

我已经对评估板进行了一些细微的修改、例如在 REF N 和 GND 之间放置一个1.1k 的电阻器。 我还将应变仪连接到 AIN8和 AIN9输入。

有人建议如何解决此问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们在这里看到的是找不到器件包文件。  因此、或者:

    1. 您所拥有的 EVM 安装了错误的器件封装(该 EVM 有两个版本:ADS124S08EVM (24位 ADC)和 ADS114S08EVM (16位 ADC)。
    2. GUI 用户权限和管理权限不同。 如果用于安装的管理帐户与用户帐户不同、则可能会发生这种情况、这意味着设备包文件位于与 GUI 尝试定位的文档文件夹不同的文件夹中。
    3. 在安装 器件包期间、文件夹位置发生了更改。

     因此、首先进行检查、确保为您使用的 EVM 安装了正确的器件包。  其次、检查  Documents 文件夹、确保文件夹 DSEvalSW->Devices->ADS124S08中包含相应的文件。

    如果由于管理员帐户与用户不同而缺少文件、您可以只将 DSEvalSW 从管理文件夹复制到相应的用户文件夹。

    最后、您可以进行检查、以确保 GUI 在正确的位置查找文件。  从 GUI 中选择"File -> Options->General (文件->选项->常规)",并验证该位置是否与设备软件包文件的位置匹配。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    更改了目录路径、然后修复了它。 感谢你的帮助。

    此致