This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J84

Guru**** 2550480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287359/dac37j84-dac37j84

器件型号:DAC37J84

我们将 DAC37J84用作可编程波形发生器。  满量程电流设置为0.02073A (Rbias = 1.91k Ω、course_DAC = 10)。  IOUTP 和 IOUTN 上的负载电阻均为24.95欧姆。  出于测试目的、输出端不连接到任何其他电路。

当我们编辑满量程输出时、我预计一个引脚上的电压为0.517伏(0.02073A * 24.95欧姆)、而另一个引脚上的电压为0.000 (0.000A * 24.95欧姆)。  我们实际测量的是0.594V (15%误差)和0.077V (无限误差)。  这就好比两个输出端都有一个额外的3 mA。

此失调电压来自哪里?  它在数据表(SLASE17B)中的某处得到了解释吗?  我找不到任何提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们可以看看这个。 是否可以将您的原理图转发给我们查看?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以分享的内容是有限的,但这里的 DAC 显示了当前的输出对和我们的 RBIAS 端接:

    这是每个对的端接方式。  请注意、对于此直流测试、我已移除馈入差分放大器的电阻器(R301和 R302)。  进行此修改后、每个 DAC 电流输出仅馈送一对49.9 Ω 电阻器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您提供原理图捕获和更多详细信息。

    我将考察这一点、如果您计划进行直流耦合、那么可能需要适应一些共模电流。

    数据表没有很好地展示如何对模拟输出进行直流耦合。 它仅使用平衡-非平衡变压器或变压器来提供交流耦合引导。

    给我几天时间回复。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我在内部与几个人谈论过这一点。 存在一个数据表中没有详细记录的输出 Ibias 电流。

    因此、您报告的预期值是正确的。

    我正在为您获得一个可供您使用的 Ibias 数字、从而为您的应用调整输出网络。

    我今天稍后会尽量与您联系。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在与生产部门合作、看看他们是否可以挖掘 IBAS 值的任何数据。 在上述情况下、我确实在工作台上测量了 DAC、并且测量了相同的电压。 因此,Ibias 的3mA 似乎是合理的,我只是希望得到这方面的确认。

    最后、为了对此进行补偿、我们需要考虑输出电阻网络。  

    这里往往会发生的情况是、由于放大器连接到输出电路是直流耦合的、这将改变电阻网络、因为放大器现在也会对该电路产生影响。

    我的假设是、您需要在电路中的 DAC 输出和放大器输入之间添加一个额外的上拉电阻器、以便偏移所有电流。 这是一个常见的直流耦合问题、遗憾的是、关于这个主题没有太多文档。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    很抱歉耽误了很长时间。

    我终于收到了我们测试工程师的回复、他们测量了输出失调电压、这经证实为3mA。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    感谢您对此进行调查并确认我的观察结果。

    托尼