This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54JXX EVM GUI 的 DLL 库

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302953/ads54j60evm-dll-library-of-the-ads54jxx-evm-gui

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

你好

您是否能够像 HDSCPro 一样为 LabVIEW 32位使用提供 ADS54JXX EVM GUI 的 dll 库?

它将使用 ADS54J60为其他用户和我的开发工作提供帮助

谢谢!

Y·K·W·叶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyung:

    该软件没有任何 DLL 或任何形式的自动化支持。 开发该软件的软件团队已解散,我们无法进行任何修改以添加一个。 我们开始为我们的新器件提供 API、我可以看看我们是否可以为此器件创建一个 API、但知道如果这样、可能最早会是几周。

    谢谢,Chase