This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:通过复杂 NCO 支持双通道输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC5688, DAC38J82, DAC38J84, TRF370417, TRF3705, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302062/dac3484-dual-channel-output-support-with-complex-nco

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:DAC5688、DAC3482、 DAC38J82、 DAC38J84、 TRF370417、TRF3705、

您好!

我的客户使用 DAC5688接收 I 和 Q 输入、将其上变频为复数 NCO、并输出单个通道。

他们正在寻找一款能够使用具有相同功能的2个通道的 DAC。

您可以推荐最合适的 DAC 产品吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    这是一个非常通用的问题。 请告知他们从 DAC5688切换的关键问题。

    对于基于 LVDS 的输入、您可以选择 DAC3482

    对于基于 JESD204B 的输入、您可以选择 DAC38J82

    它们具有不同的采样率、性能相当于或优于 DAC5688。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。

    客户询问的关键是、在对 I/Q 输入使用复数 NCO 时、DAC5688仅输出1通道、他们希望通过一个器件将此扩展到2通道。

    换句话说、应该可以接收2个 I/Q 数据并使用复数 NCO 输出2个通道。

    您能否推荐一款功能与 DAC5688相似且能够使用复杂 NCO 提供2通道输出的 DAC 产品?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    您的客户有一些误解。

    DAC5688、DAC3482和 DAC38j84均支持复杂的输入和输出操作。

    您可以看到上面的公式2和公式3

    公式2 用于计算通道 A 输出(即 Iout)、而公式3用于计算通道 B 输出(即 Qout)。

    复杂的 Iout 和 Qout 输出必须与 TRF370417或 TRF3705等射频调制器一起使用、以形成最终的上变频。 这是形成单个射频通道的地方。

    如果客户需要双射频通道、则需要一个四通道 DAC、如 DAC3484和 DAC38j84、它们具有双 Iout 和 Qout 对。 然后、双 Iout 和 Qout 对可以连接到两个射频调制器来形成两个射频通道。

    我认为客户需要四路 DAC 解决方案、如 DAC3484和 DAC38j84