主题中讨论的其他器件:ADS1298、
我目前使用的是 ADS1298ECGFE-PDK、并将波形发生器连接到输入引脚 IN2。 波形发生器的正极连接到 IN2P、波形发生器的接地端连接到 IN2N。 我已经在 ADS1298上配置了以下寄存器。
| Register | Address | Value | |------------|---------|-------| | ID | 0x00 | 0x92 | | CONFIG1 | 0x01 | 0x86 | | CONFIG2 | 0x02 | 0x10 | | CONFIG3 | 0x03 | 0xDC | | LOFF | 0x04 | 0x03 | | CH1SET | 0x05 | 0x91 | | CH2SET | 0x06 | 0x10 | | CH3SET | 0x07 | 0x91 | | CH4SET | 0x08 | 0x91 | | CH5SET | 0x09 | 0x91 | | CH6SET | 0x0A | 0x91 | | CH7SET | 0x0B | 0x91 | | CH8SET | 0x0C | 0x91 | | RLD_SENSP | 0x0D | 0xFF | | RLD_SENSN | 0x0E | 0x02 | | LOFF_SENSP | 0x0F | 0xFF | | LOFF_SENSN | 0x10 | 0x06 | | LOFF_FLIP | 0x11 | 0x00 | | LOFF_STATP | 0x12 | 0x00 | | LOFF_STATN | 0x13 | 0x02 | | GPIO | 0x14 | 0x00 | | PACE | 0x15 | 0x00 | | RESP | 0x16 | 0xF0 | | CONFIG4 | 0x17 | 0x22 | | WCT1 | 0x18 | 0x0A | | WCT2 | 0x19 | 0xE3 |
我施加了振幅为1mV、5mV 和10mV 的正弦和直流波信号、以及10Hz、25Hz 和50Hz 的频率。 但是、我遇到了以下问题:
1.波形会失真。
2.削波被观察到,并且直流信号不是平坦的线;相反,有大量的偏差。
3.信号从零线移出。
您能指导如何解决这些问题吗? 您能否建议测试方法是否正确、或者我可能遗漏了哪些关键因素?
附件是包含图形和信号的文件。