This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08, ADS124S08EVM, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302808/ads1261evm-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08EVM、ADS1261、ADS124S08

您好!

ADS124S08EVM 电路板用于 RTD 温度测量以及图15。 本手册中的简化2线 RTD 输入图展示了该图

https://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf?ts = 1702411511846&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS124S08EVM

能否以类似的方式使用 ADS1261EVM、而无需任何外部组件?

www.ti.com/.../sbau293a.pdf

是否有显示该内容的应用手册?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    ADS1261EVM 本身不支持 RTD 配置、因此您必须添加一些元件。

    REF1 (R13)和 REF0 (R20)输入上都有基准电阻器选项、如下图所示。 如果使用低侧基准电阻器、请确保负通道(REFN0或 REFN1)接地。

    然后、您可以使用任何适用的 IDAC 输出来偏置 RTD。 当然、RTD 必须由您和电阻器之间的

    如需更多信息、请参阅我们的 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1702414806076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、

    我将 首先尝试第一个 ADS1x4S08。 用户指南中详细介绍了如何连接 3线 PT100 传感器、但关于软件配置的介绍不多。 是否有可以控制电流和 PT 电阻的脚本?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我找到了一个3线 RTD、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    我不知道您所说的"控制... PT 电阻"。 ADS124S08或 ADS1261 EVM 均未随附 RTD、因此始终需要在外部应用此参数。 这些 EVM 之间的唯一真正区别在于、ADS124S08安装了基准电阻器、而 ADS1261 EVM 有放置电阻器的空间、但您需要自行组装。

    对于这两个 EVM、始终可以使用端子块从外部安装基准电阻器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我打算将 PT100替换为 PT1000

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    请注意、ADS124S08EVM 上的默认基准电阻器为1k Ω 电阻器、因此您无法测量任何大于该值的 RTD 电阻。 如果您选择使用 Pt1000、则这很重要、其0°C 处的标称阻抗为1k Ω

    如果您打算测量 Pt1000、则需要将基准电阻替换为较大的值、除非您只想测量负温度、

    -Bryan