您好!
我们一直在尝试在菊花链或级联模式下配置2个 ADS1299。 我们的偏好始终是菊花链、因为它可以节省引脚。
我们已经建立了第10.1.4节中所述的连接。 两个 ADS 分别运行良好,但一旦我们把它们放入菊花链(顺序不会产生差异),我们不断地从第二个 ADS 收到垃圾数据。 即使在触摸输入通道后、这些值也不会变化。 我们已经探测了 CLK 和 SCK、发现它们都很好地同步。 两个 ADS 共享其 DIN、SCK、CS 和 RESET 引脚。 此外、在探测两个 ADS 的 DOUT 时、我们会注意到一些奇怪的事情、第二个 ADS 会发送两次其数据。 在附加的图像中、黄色是第一个 ADS 的 DOUT、绿色是第二个 ADS 的 DOUT。

1.第二个 ADS 两次输出数据可能是什么原因?
2.为什么在触摸输入后这些值仍然没有变化?