This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:将 ADS8588SEVM 用作不带 PHI 板的独立板

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300788/ads8588sevm-pdk-using-the-ads8588sevm-as-a-stand-alone-board-without-phi-board

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

尊敬的技术支持团队:

我想将 ADS8588SEVM 用作不带 PHI 板的独立板。

第1季度

是否可以从 FPGA 板为 J9连接器的50引脚 DVDD 提供2.5V 电压?
由于连接的 FPGA 电路板侧的 IO 为2.5V、因此我想使用 ADS8588S 侧的数字输出作为 LVCMOS2.5V。

ADS8588S 的直流规格显示 DVDD 的范围为2.3V (最小值)至 AVDD、因此2.5V 似乎没有问题。

但如果不打算用作 LVCMOS 2.5V、避开它是否会更好?

第1季度2

我想知道是否需要了解    ADS8588SEVM 上的其他限制(例如 STBYn 的 PULLUP/GND / REFSEL / Parn_SER / RANGE / OS0/1/2)  、DVDD=2.5V。

第2季度

如果它可以在 DVDD=2.5V 时使用、以下数字 IO 的 VOL / VOH 规格是否正确?

VIH = 1.75V~2.8V
VIL =-0.3V~0.75V
VOH = 2.0V~2.5V
VOL = 0V~0.5V

第3季度

如果 J9连接器的引脚56、58和59悬空了吗?

我认为 EEPROM 包含的信息告知 PHI 板 ADS8588S 已安装在 ADS8588SEVM 上,但我不会使用 PHI 和使用 FPGA 板。

问题4

数据表 "10个电源建议"显示如下、  AVDD 和 DVDD 之间似乎没有定序。

---

器件的电源时序没有具体要求。 不过、应在电源通电并保持稳定后发出复位、以确保器件已正确配置。

---

ADS8588EVM-PDK 显示如下。

剂量红色线"确保 DVDD 处于2.3V < DVDD < AVDD 范围内、以使器件正常运行。 "平均排序 (第一个 AVDD 和第二个 DVDD)还是无 排序(只是一个电压电平)?

在本例中、DVDD=2.5V 来自 FPGA 到 J9。  

无论按哪一顺序、DVDD => AVDD 或 AVDD => DVDD 都可以吗、在电源稳定后、器件在复位后是否可以正常运行以从 FPGA 设置初始 ADC 设置?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我将详细介绍、并在明天回复您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请在下面查看我的答案:

    1-1. 您可以执行此操作、但数据表中显示的规格在 AVDD=5V 和 DVDD=3V 下体现。  您可能会看到电源的性能略有不同。

    1-2. 无 其他限制。

    2.这些应该是正确的。

    3.是的、您可以将这些引脚保持悬空状态、因为您不会使用 PHI 卡和 EVM GUI 软件、这三个引脚仅用于用于用于 EVM GUI 软件的 EEPROM。

    4.我建议您遵循数据表中的指导原则。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    当复位被发出时、ADC 开始初始化使用专用引脚、例如用于 STBYn / REFSEL / Parn_SER / RANGE / OS0/1/2的 PULLUP/GND?

    我还想确认以下谨慎的细节。

    确保 AVDD 电压介于4.75V 至5.25V 之间、并确保 DVDD 处于2.3V < DVDD < AVDD 范围内、以确保器件正常运行。

    ⇒它是否表示建议运行条件的范围?

      由于没有关于电源顺序的规定、我理解即使上述关系出现了一段时间、器件也不会被损坏。
    例如、我的理解是、如果仅打开 AVDD (5V)或仅打开 DVDD (2.5V)、器件不会损坏、并且如果设置为2.3V < DVDD (2.5V)< AVDD (5V)、它将正常工作吗?

    请勿超出 ADS8588S 器件的绝对最大额定值、否则可能会损坏器件。

    ⇒剂量意味着遵循绝对最大值?

      这意味着 AVDD 和 DVDD 不得超过7V。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    1.您提到的这些引脚是输入引脚。 您必须为这些引脚提供输入(高电平或低电平)。 RESET 引脚上的复位信号 将复位器件中的所有数字电路。

    2.是的,这些是 您所示表7.3中的建议操作条件。

    3、AVDD 和 DVDD 之间没有关系、它们用在不同的电路上。 只要不违反绝对最大额定值表(AMR)中的规格、ADC 就不会损坏。 例如、如果您在 DVDD 转动之前向 ADC 的数字输入施加信号、则无法保证安全性、这种情况违反了 AMR 表中的规范。

    4.是的,这是绝对最大额定值表,见 上面我的解释。 AMR 表可以保证 ADC 的安全性、建议的运行条件可以实现数据表中指定的性能。

    此致、

    戴尔