This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:热电堆与 ADC 结合使用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303129/ads1248-thermopile-used-with-adc

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1248

您好!  

我有一个热电堆传感器、其最小输出电压介于0.134mV 和178mV 之间。 我使用了 ADS124S08集成并将热电堆输出直接提供给 ADC 集成。

当我们以前讨论这个问题时、我发现增益=16V/V、但现在我不确定这个值。 因为采用该增益后、热电堆的最小值-最大值不处于适当范围内且不正确。

我要问你的问题;


考虑到热电堆的最小和最大范围、您能给我一个可以在软件中使用的增益值吗? 当然、是结合计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G·古尔巴哈尔

    您使用的是 ADS124S08还是 ADS1248? 您在主题帖标题中提及一个、在帖正文中提及另一个

    您需要更具体地了解增益对热电堆测量的影响。 您从 ADC 中得到了什么值、希望从 ADC 中得到什么值? 请注意、ADC 具有误差和噪声、因此输出将仅在这些参数允许的范围内保持稳定

    请提供数据、示波器截图等、以帮助我们更好地了解您的系统所发生的情况。 还请提供您的寄存器设置、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我使用 ADS124S08作为 ADC。 很抱歉耽误你的时间。

    让我从头开始解释一下。 热电堆的最小-最大输出值介于0.134mV 和178mV 之间。

    我需要通过在 ADS124S08中集成 PGA 将此 mV 值增加到 ADC 读数范围、以提高精度。

    看一下集成产品的数据表、在"功能方框图"的图片中、输入信号先进入 PGA、然后进入 ADC。

    我在计算将信号提高到 ADC 范围所需的增益时遇到了问题。

    我在计算时参考了数据表中的"公式5"、但 VoutN 始终输出"-"。 这不提供从 AVDD=3.3V 和 AVSS=0V 到0.15V 的范围、应为此提供该范围。  此外、Vref = 2.5V。

    在进行此计算时、我还使用了"ADS1x4S0x 计算器:共模范围计算器"、当我在那里输入数据时、我始终会在输入增益16或32时将"-"丢弃、正如我所说、这样不会提供 ADC 读取电压范围。

    我附上了我进行计算的文档。

    您能告诉我一种方法吗? 我做错了什么。

    e2e.ti.com/.../ADS1x4S0x-Design-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulbahar G.、

    第一个问题是增益太高。 如果您使用的 VREF = 2.5V、则您可以使用增益32施加的最大电压为2.5V / 32 = 78mV。 178mV 信号会超出 PGA 的范围。 您可以始终以相反的方式查看它:2.5V/178mV (您的最大信号)= 14.04、这是您可以用于此信号的最大增益。 由于 ADS124S08的增益不是14、因此您需要选择下一个最小的选项、即增益为8

    这样可以解决一个问题、但可以看到仍然存在错误。  下一个问题是超出了 ADC PGA 共模范围。 VINP 和 VINN 是 ADC 输入引脚上的绝对电压。 那么、如果您的热电堆具有178mV 的输出电压、是差动电压还是单端电压? 如果该电压是单端电压、则 VINP = 178mV 且 VINN = 0V。 该传感器可能具有用于将输出移至中标度的偏移/偏置电压。 例如、如果该偏移为2.5V、则 VINN = 2.5V 且 VINP = 178mV + 2.5V = 2.678mV。

    ADS124S08采用仪表放大器作为 PGA、因此输入共模等于输出共模。 这意味着您的输入信号应以 ADC 的中位电压为中心。 如果 AVDD = 3.3V、这意味着共模电压应~1.65V。 从下图可以看出、设置 VINN = 1.65V 和 VINP = 1.828V 会产生有效的输出、差分电压为178mV。 这就是您应该如何使用该工具

    另一个问题=当我打开 Excel 文档时、VREFP 和 VREFN 都= 0V、这意味着没有基准电压。 因此、计算器在现实世界中永远无法

    -Bryan