当 我写入 CH1_CFG 寄存器 MUX1 [1:0]时为01b,我得到的通道值为 FFA417。 然后,我把这个值写入 chi_ocal regs,我没有得到一个期望。 因此、我想知道如何获取偏移误差来写入 手动寄存器。
我想 知道如何获取 增益误差来写入 CHI_GCAL 寄存器、我知道如何将误差转换到寄存器中、但不知道如何获得增益误差。
是否可以消除噪声误差。
4.如何 使用 此 DC 块过滤器,我无法计算系数。
我想知道此 ADC 的最低精度是否可以达到0.2uv。 由于我们用于测量100uΩ Ω 分流电阻的电流、因此0.1uV 为1mA。 该精度是否会受到噪声的干扰。
期待您的回复、谢谢