This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:使用 ADS131M08绘制正弦信号(帮助)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303246/ads131m08-plotting-sinusoidal-signal-with-ads131m08-help

器件型号:ADS131M08

早上好、我将使用 ADS131M08读取称重传感器。 这一阶段正在正确执行、从而形成相对精确的平衡。 现在、我的目标是在平衡上面放置一个负载、使其以大约25Hz 的频率振荡。 这会导致称重传感器上的负载在该频率下振荡、为我们提供一个与为这些振荡测量的权重相关的正弦信号。 由于测试负载并非完全固定在平衡的基极、因此会导致阻尼突变。 得到的结果如下:基于4096采样频率 、我从中每8个样本取平均值来实现512Hz 的有效采样率。 附件是我的结果:  


"最初、静载荷重量为300千克、



此外、我还附加了从互联网获得的结果、该结果代表了我希望看到的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您能否监视 ADC 的模拟输入、并使用逻辑分析仪的示波器或模拟输入来捕获信号? 还提供来自 ADC 的原始数据? 您的 ADC 的实际数据速率为512sps、您的增益配置是什么? 如果您可以分享原理图、将会有所帮助。

    此致、

    戴尔