This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:顺序欠压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301652/ads1299-sequential-montage

器件型号:ADS1299

使用参考电极和偏置电极是否是一项要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EEG 数据采集系统中、集成偏置放大器具有两个用途、即 ADS1299。 偏置放大器提供偏置电压、在对患者施加偏置电压时、可将测量电极共模电压保持在 ADS1299的电源轨范围内。 这种情况允许直流耦合。 此外、偏置放大器可配置为向患者提供负共模反馈、以消除电极上出现的不必要共模信号。 众所周知、生物电势采集系统容易受到电源频率共模干扰、因此该功能特别有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、Praveen

    但是、偏置电极或基准电极的使用是否是一项要求、ADS1299能否以纯顺序方式使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    是的、此器件支持顺序欠压。 您可能仍需要使用偏置电极来设置共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、Praveen

    很抱歉重复一次、但您能否确认偏倚是否是一项严格的要求? 我希望在设置时仅使用顺序通道而不依赖偏置电极、除非用例定义。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian、

    如果您能够将输入共模电压保持在 ADS1299的电源轨范围内、则可以选择不使用偏置电极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    谢谢 Praveen。