This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:中量程 PORST (具有1.25V 输出电压)、是否完全可以使用内部基准?

Guru**** 2481895 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303253/dac60508-mid-scale-porst-with-1-25v-output-voltage-using-internal-reference-possible-at-all

器件型号:DAC60508
主题中讨论的其他器件:DAC63204

尊敬的所有人:

我有一个项目使用了 DAC60508MRTER、因为我认为它会使用2.5V 的内部基准在中标度启动。 我预计所有输出均为1.25V。 但现在、我第一次操作我意识到的实际硬件时、整个输出都是2.5V 输出。 在更仔细地阅读数据表(在这里)之后、我感到不解的是、为什么增益寄存器默认为增益2? 我刚开始与器件交谈、所以我没有读出实际的 DAC 寄存器、但我假设无论如何都要在其中找到中标度代码? ;-)

我想我已经在这里阅读了有关此 DAC 系列的大多数帖子。。。 原谅我的坦率的问题:我在某处错过了一个大问题吗? 是否完全能够以1.25V 启动?

提前感谢您、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    器件启动至中间代码(0x800)。 但如果内部增益设置为2且基准分频器设置为1、则基于内部2.5基准的默认输出电压为2.5V。 我认为这些默认值是在 假定 5V 满  量程范围的情况下选择的、其中2.5V 是量程中点。  

    您是否需要全部8个通道? DAC63204包含集成的非易失性存储器。 您可以使用该存储器来配置所需的确切启动状态。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 Katlynne、

    实际上我确实需要一些通道:我在原型板上有6个8通道以菊花链形式连接。 此外、我还需要一个具有更高分辨率的可直接替换器件。 如果我理解正确、那么您的63204不是不可执行的。

    如果数据表在任何地方更明确地表述"中量程"在"启动后电压"方面的实际含义、那就好得多。 我的意思是、如果我之前-我不是-在使用3.3V 的器件、情况会更糟。 我将图像拉出我的(剩余的)头发,试图找到为什么所有输出锁存到 VDD 的原因;-)

    也许我应该考虑具有40个通道的堆叠1:8多路信号分离器的采样保持解决方案、适用于所有缓冲器的 SPDT 模拟开关、启动时默认为1.25V 基准电压、因此我不必担心 DAC 内部... 更多的工作和大大的慢。

    "谢谢你!