This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:如何从 AMC3306M25读取数字

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336EVM, AMC3306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304037/amc3306m25-how-to-read-the-digital-out-of-amc3306m25

器件型号:AMC3306M25
主题中讨论的其他器件:AMC3336EVM

您好!

我们使用的是  AMC3336EVM。 我们提供了20MHz 时钟和 0V 输入、并且我们正在 尝试对数字输出数据进行采样。   下面列出了与此相关的一些问题。

1. 在时钟的每个正边沿、 我们需要 
从 AMC3306M25中对数字输出(DOUT)数据进行采样? 负边沿或两个边沿进行采样。
经过多少个时钟周期后、数字输出数据(DOUT)才有效。


请告知我们相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    AMC3306M25的输出是位流、在下降时钟沿具有有效数据。  您需要使用数字滤波器来抽取位流、以便获得有效的转换结果。  可以在 FPGA 中设计数字滤波器、也可以使用具有专用 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)外设的处理器来执行抽取。