This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:使用 ADS7046进行设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046, OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303649/ads7046-designing-with-ads7046

器件型号:ADS7046
主题中讨论的其他器件: OPA855、 TINA-TI

团队、您好!
我们计划将 ADC ADS7046用于其中一个应用。
输入来自使用运算放大器 OPA855的跨阻放大器
我们使用的光电二极管是 J 系列 SiPM 传感器。

您能否为同一电路提供仿真文件?
TIA 的 RF 和 CF 设置为47E 和10nF、以获得大约470mV 的输出。

如何为该滤波器选择反冲滤波器?

您能否提供该模型的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!  

    TINA-TI 模型提供了此器件是如何在全速采集时稳定的细节。  您是否已查看模拟工程师计算器的详细信息以了解 OPA855 在 ADS7046采集时间内的稳定情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    您能解释一下吗?
    另外、 如何为该滤波器选择反冲滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    此处有一个视频 、介绍了选择正确 R/C 值的过程。