This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:关于采样时钟问题

Guru**** 2481895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303749/adc12d1000-about-sampling-clock-questions

器件型号:ADC12D1000

您好,

 一位客户将我们的高速 ADC 与信号采样板应用配合使用、但采样参考时钟不稳定。 ,参考时钟的频率在大约100MHz 和300MHz 之间波动,波动是周期性的 Δ f 它 从100m 到300m 每10us 变化一个周期。 芯片目前是否支持不断变化的工作时钟的输入、若支持、输出数据和时钟的状态是什么?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    根据客户运行的模式、100 MHz 时钟将不能满足数据表中的大部分最低频率要求。 (见第25页)。  

    采样率需要是稳定的速率、我们建议您找到一个对目标应用具有稳定采样频率的信号源。

    此致、Amy