This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:有关 AVDD 对 SPI 接口的影响的问题

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302769/ads7038-q1-question-about-avdd-effect-on-spi-interface

器件型号:ADS7038-Q1

您好的专家

我有一个关于 ADS7038-Q1的问题

如果施加 DVDD 但 AVDD 下降(变为0V 或接近)、则对于共享相同 SDI (来自 ADS)引脚的其他 SPI 器件是否会产生任何影响?

GPIO 输出会发生什么情况?

是否存在单独在 DVDD/AVDD 上加电/断电时的任何定序问题?

感谢您的快速响应。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    从 ADS7038-Q1的第8.4.1节来看、AVDD 丢失将复位器件。  SPI 接口将恢复为 SPI-00 (请参阅表8-8)、并且所有输入将设置为模拟输入通道(请参阅第8.3.1节)。  我不确定您所说的"对共享同一 SDI 的其他 SPI 器件的任何影响"是什么意思、但 SDO 上的任何内容都应该是可疑数据(即损坏)。  电源时序没有特殊要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    问题在于、如果我们使用 SDI 公共总线到多个器件、AVDD 电源总线上的压降会因 ESD 结构或其他机制导致 SDI 信号拉低。

    谢谢。

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 线路没有任何问题、只是 SDO 上的数据损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我有几个需要澄清的后续事项:

    没有 AVDD 的器件将按预期进行复位。 在这种情况下、在芯片选择为低电平(有效)时为 SCLK 计时将导致垃圾数据、这也是预期结果。 如果芯片选择保持高电平(无效)并且 AVDD 断开(芯片处于复位状态)、那么只要 DVDD 保持通电、SDO 就会保持高阻抗、并且不会影响总线上驱动的其他器件吗?

    感谢您的答复。

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果更适合您、工程师还愿意在明天或星期一随时接听电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-我的日历是最新的。  我可在美国中部时间早上7点开始提供服务。