This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:无电源时的 SDA 和 SCL 输入状态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302859/ads1119-sda-and-scl-input-state-with-no-power

器件型号:ADS1119
主题中讨论的其他器件: TCA9416

您好:)

当 ADS1119不通电时、是否仍然可以连接正常工作的 I2C 总线? I2C 总线在3.3V 下运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi FXtreme Electronics、

    简而言之、就是未对 ADS1119进行设计或测试、以验证在 ADS1119未通电的情况下是否可在 I2C 总线上继续运行。

    在某些条件下这是可能的、但设计是基于有源器件的。  在设计开发时、没有请求在 I2C 总线上取消该器件的供电。  如果您查看数据表、会发现所有规格都基于所加电的器件。  为了省电、可使用 POWERDOWN 命令。

    有许多注意事项。  由于 SCL 输入严格来说是一个输入、因此该引脚没有问题。  但是、SDA 线可以同时为输入和输出、如果将 SDA 拉至或保持为低电平、这种情况可能会出现问题。  因此、I/O 单元的设计必须适应断电情况。  我们的下一代 I2C 器件将考虑这一点。

    可能影响 ADS1119的另一个条件是器件将保持复位状态、直到所有电源(AVDD 和 DVDD)均激活并达到标称工作电压。  此处不清楚您是如何为 ADS1119供电的。  您只是关闭 AVDD 吗? 还是同时关闭 AVDD 和 DVDD?  一些客户认为节省电力是一个好主意、实际上、可能会消耗更多的总电流、而不仅仅是保持电源处于工作状态并使用断电功能。  关闭电源的实际值将取决于与导通时间相比电源处于关闭状态的时间。  如果旁路电容和其他相关电容上的电荷已完全消散、则必须考虑器件在器件启动时电容再充电的时间长度以及 ADS1119的导通时间。  因此需要考虑一些权衡因素。

    此外、ADC 输入端的任何已通电传感器也必须断电、以防止输入端出现违反绝对最大额定值的问题。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好:)

    -

    非常感谢您的详细回答、非常感谢!

    -

    在本例中、ADS1119 将由不同于主 MCU 的电源供电。  当系统关闭时、ADS1119的电源将关闭、而 MCU 只要连接电池、其电源就会无限期地保持开启状态。

    -

    您所说的有关  将 ADS1119拉低 SDA 线的问题确实让我感到担忧。 因此、 最好的解决方案是使用 I2C 开关、如 TCA9416 在两者之间、因为当任一 VCC 输入为低电平/GND 时、这将使 I2C 总线与 ADS1119断开/隔离。

    您对这种方法有何看法?

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi FXtreme Electronics、

    我没有使用过 TCA9416、但它似乎是适用于您所描述的应用的器件。

    此致、

    鲍勃 B