This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:QFN 封装缺少热性能信息

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303222/ads7066-missing-thermal-information-for-qfn-package

器件型号:ADS7066
主题中讨论的其他器件:ADS8332

团队、您好!  

您能否回答以下客户请求:  

在讨论 ADS7066替代 ASD8332、电子工程师注意到、ADS7066的"热阻"高于 ADS8332。

我是否正确地理解、数据表中的信息适用于 BGA 外壳中的 ADS7066、并且数据表中当前没有有关 QFN 型号的信息?

此致  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就会看到我们是否可以修复它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、  

    暂时解决这个问题、您能否将其发布在此处、以便客户可以继续。  

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 46.4
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 47.2
    结果-θ JB (标准数据表值) 21.2
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.8
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 21.2
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 6.5