This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要具有 USB 输出的 ADC 板/设备以及 Linux 驱动程序/软件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, PCM2903C, PCM2901, INA849, PCM2904, PCM2912A, TLV320ADC5120, PCM2903EVM-U, REG1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298490/i-need-adc-board-device-with-usb-output-and-linux-driver-software

主题中讨论的其他器件:INA849、PCM2906C 、PCM2903C、 PCM2904、PCM2901 PCM2912ATLV320ADC5120PCM2903EVM-UREG1117

您好!

我不确定模数转换器属于哪个论坛、因此我的问题来了:

我使用 INA849芯片构建了一个仪表放大器。

现在、我需要将输出信号数字化并将其输入到我的 Ubuntu Linux PC 中(通过 USB 端口)、这样我可以记录信号、并将其保存为标准文件格式供以后分析。

如果设备具有 Linux 驱动程序、我可能可以使用 audacity 软件进行记录和保存。

我可以在此处看到大量的 ADC: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html

但我不知道如何找到我正在寻找的东西。

注意:我需要至少2个通道和至少16位样本。

开始语 我需要对音频频频谱进行采样、 (约0Hz 至20.000Hz)、但如果电路板/器件能够更高一些、可能是100KHz 或400KHz、那就很好了;如果在数字化之前有某种频率可调节的有效低通滤波器、那就非常好了。

我期待收到您的来信。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我们的 USB 音频转换器目录如下: https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    最好从 PCM2906C 开始。 这些器件没有 Linux 驱动程序、因为它们不能通过 I2C 或类似的东西进行配置。 它们通过 HID 和 USB 接口运行。 此外、带宽也受限于音频范围(20Hz-20kHz)。

    如果您有任何问题、请告诉我、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    我看了看目录。 我觉得7个芯片中6个芯片的差别检测起来有些困难吗? 只是其中一些似乎是由 USB 连接供电,而其他需要自己的电源(?)

    一些需要单独电源的芯片的动机是什么? 是否因为拥有自己的电源可以为他们提供更好的电源、从而能够创建更高质量的输出? 对于 ADC 和 DAC 都是如此吗?

    我之前在考察 PCM2903C、但 EVM 似乎只允许使用 DAC、而不允许使用 ADC?

    您是否有可适应模拟输入信号电平的 ADC?也就是说、有一种内置的适应放大器可放大模拟输入信号、从而使数字输出充分利用16位带宽?

    我期待收到您的来信。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    PCM290xC 器件均属于同一系列。 它们的差异如下表所示。 PCM2904和 PCM2901是 PCM290xC 器件的前几代产品、但仍然非常适合使用。 PCM2912A 允许将模拟输入信号与 DAC 输出混合。

    是的、在总线供电电源上使用单独电源的想法是如果有更干净的电源可用。 ADC 和 DAC 都是如此。

    PCM2903C EVM 具有输入和输出插孔、可实现 ADC 录制和 DAC 播放。

    您介绍的功能确实存在于一些其他独立的 ADC 中、但这些 ADC 中没有集成 USB 支持。 它们输出 I2S 信号。 如果您有兴趣、可以查看 TLV320ADC5120并查找"Dynamic Range Extender (动态范围扩展器)"功能。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    通过 USB 传送到 Linux PC 的数字输出信号的质量非常重要、因此我更倾向于使用单独的电源、这意味着要选择 PCM2903C、进而选择 PCM2903EVM-U。

    由于我不需要 S/PDIF 输入/输出、我想可以在使用5V 或3.3V 电源之间进行选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看了3.3V 稳压器- https://www.ti.com/product/REG1117 . 它似乎能大量地调节和稳定电压、因此我想提供5V 电压是一个优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 TI.com 不想向我销售 PCM2903EVM-U?

    30分钟后、TI 取消了订单。 订单历史记录未指明任何此类原因。 只需:

    订单状态:已取消
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是、其他电子产品分销商都热衷于向我销售...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    此器件只支持一个3.3V 的电源电压。 这是数据表中"建议运行条件"下的第7节。

    您试图将 EVM 发送到哪个地区/国家/地区?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 PCM2903EVM-U 文档:

    "PCM2903EVM-U 需要用于编解码器和 S/PDIF 部分的5V 电源和5V 电源
    放大器部分的电源供电。'

    此电路板有一个为 ADC/DAC 芯片供电的 REG1117 3.3V 稳压器/转换器。

    我住在丹麦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我看,我误解了你当时的第一个评论。  

    丹麦应该没有问题、我看到库存充足。 您可以尝试重新提交订单吗? 如果失败了、请告诉我是否包含或抄送了任何其他 TI 电子邮件。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择从 Mouser 购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 PCM2903EVM-U 的5V 电源的问题:

    据我所知、PCM2903C 芯片本身的最大使用量 70 mA、3.3V。

    但我无法找到有关整个 PCM2903EVM-U 使用了多少钱的任何数据?

    为了获得稳定的低噪声电源、我想使用一个(可充电)电池。 但是、选择合适的电池取决于 PCM2903EVM-U 将使用的电流或功率大小?

    标称"5V"实际上意味着什么电源电压间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    空闲时 EVM 会消耗70mA。 如果在数据表中规定的最大消耗量基础上增加70mA +裕量、我认为150mA 是您必须支持的最高消耗。

    由于5V 电源直接通过 LDO、因此 LDO 定义了电压容差。 在您看到输出下降1%之前、输入电压可下降至低至4.4V。 在另一个方向、输入可以高达15V。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、由于"5V"直接施加到 PCM2903EVM-U 上的 S/PDIF 的输入和输出、如果实际电压高达15V、会发生什么情况?

    另一个问题:

    我真的不明白 PCM2903EVM-U 板上名为 CN002的6个跳线的含义?

    我看不到对其功能的任何解释。 (通过任何跳线连接 S/PDIF 输入和输出的"5V"电源不会通入这些跳线。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我未连接到 SPDIF 连接器。 根据其数据表、可接受的电压范围为4.75V 至5.25V。 这样可以突破降压转换器的限制。

    至于跳线、用户指南中缺少相关说明、但您可以在用户指南末尾的原理图中找到它们的连接。 它们连接诸如 SPDIF 输入/输出、电压电源、SEL0和 SEL1输入等部件。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法将 S/PDIF 的电源接通和断开,以便提高电源电压? 这将非常实用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    遗憾的是、无法简单地切断电源、因为电源是通过布线供电的、而不是通过 CN002跳线供电。 如果您不需要 SPDIF 连接并希望提供更高电压、我只需将其从电路板上提出。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我将尝试该功能。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 EVM 设计的评论:

    现在可以通过跳线传输进出 SPDIF 的信号、因此我认为如果 SPDIF 的电源也通过跳线则是合理而明智的做法。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 既然 SPDIF 输入和输出连接器的电源不能通过跳线断开、建议我将其从电路板上提出。 但正如您在这张照片上看到的、它们粘在电路板上。 这是我可以溶解的特殊胶吗? 以及如何实现?

    或者我能否去除焊接并从而断开电源(+)引脚上的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我对胶水不了解。 只要拆焊连接就足以切断 SPDIF 连接器的电源。 我只提到了举升、因为如果不存在胶水、就很容易。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将焊料加热到大约300-350摄氏度、并使用拆焊枪将其移除、如下所示:

    它不起作用。 我也不知道电路板上的微型电容器是否可以承受大约14V 的电压? 我想我必须找到4.75V-5.25V 的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    所有电容可以至少占用16V 电压。 但是、如果断开连接非常困难、我会使用 EVM 最初提供的电源。

    此致、
    J·麦克弗森