This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:在与 AFE7900EVM 板建立 JESD 链路后 TSW14J57EVM 复位

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM, AFE7906, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303158/tsw14j57evm-tsw14j57evm-resets-after-establishing-jesd-link-with-afe7900evm-board

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7906AFE7900EVM、AFE7900

您好!

我们将 AFE7900EVM 与 TSW14J57EVM 板配合使用、并根据 AFE7906+ TSW14J57.pptx 指南尝试开始测试 AFE7900芯片的可能性。 在我们开始从 HSDC Pro 采集数据之前一切都进展顺利:采集开始后、采集工作时间从5秒到4分钟(记录、30秒平均值) 正确、 TSW14J57EVM 然后复位、没有任何错误消息等。如果我们运行"Continuous capture"选项 、我们在 FPGA 复位时收到一些随机错误、因此我认为不是主要原因。 我们还尝试了 AFE7900 + TSW14J57.pptx 指南序列、 在 TX AFE 窗口中的"Send"步骤后出现了类似的问题:它通知我们设置 JESD 的新速度、工作5-10秒(状态 LED 闪烁)、然后所有 LED 熄灭、电路板重新启动。 同时、AFE7900EVM 电路板可以继续正常工作、没有任何投诉。

我还在这个论坛上读到、在旧的 TSW 板上、它发生了压降(他们有5V 电压、当电压达到4.9V 时、它开始复位)、所以我们尝试将电压设置为12.5 V 电平、但 ID 没有帮助。  

以下是我们目前获得的一些错误日志(所有这些都是在 FPGA 板开始重新启动后) /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/8255.Error-log.txt

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Error-log_5F00_1.txt

感谢您的支持

此致、

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Oleg:

    当 TSW14J57的接头插孔输入端为12V 时、您所使用的电源是否能够支持5A?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我们正在为每个 通道使用 Masteram MR3005-2、其电流高达5A。

    此致、

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    请尝试以下操作:

    • 您能否测量  TSW14J57测试点 TP38处的电压 、以检查是否有12V 电压到达电路板?
    • 您能否告诉我  TSW14J57 在加载固件后、捕获之前和重置之后的电流消耗情况?
    • 您能否尝试使用一半 JESD 通道的模式来看看您是否能够进行捕获?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我们发现原因是我们在电源上设置了切断电流、而且由于该电流比 TSW14J57电流消耗稍高-我漏了电流、非常抱歉我浪费了您的时间

    此致、

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    不用担心、很高兴您发现了这个问题。  

    此致!

    卡米洛