This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:宇航产品版本

Guru**** 2813225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP, ADS1278-SP, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305059/ads7953-space-version

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件:ADS1278-SPADC128S102QML-SP、ADS1282-SP

您好!

您的 ADS7953SBDBTR 是否有太空版本?  如果没有、是否有另一个空间级的16通道12位器件?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我们没有航天版本的  ADS7953SBDBTR 或航天级的16通道12位器件。  我们有3种航天级器件。 8通道12位 ADC128S102QML-SP、8通道24位 ADS1278-SP 和2通道31位 ADS1282-SP。

    此致、Taiwo。