This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在何处连接和使用 ADS1299的参比电极以降低电力线噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304357/ads1299-where-to-connect-and-use-reference-electrode-for-ads1299-for-reducing-powerline-noise

器件型号:ADS1299

我使用这款具有 Rp2040 Pico 的 ADS1299前端板、我的 SPI 连接和库工作正常、但我在理解如何使用阻抗电极时遇到问题、我会获得良好的信号、但我想消除/降低 SEMG 中的电力线噪声。

我得到的信号来自8个通道、只需要再多一个电极作为阻抗电极、它会连接到用户的手臂以减少粉末/交流噪声、连接在哪里、 并且在 ADS1299芯片和电源电极之间是否有任何其他组件或电路需要在我尝试不构建任何其他组件的定制电路中实现?

以下是寄存器的初始设置:


ads.verbose = true;//启用串行反馈的详细模式
ads.reset ();//向默认的所有寄存器发送复位命令
ads.sdatac ();//退出连续读取数据模式以与 ADS 通信

ADS.WREG (CONFIG1、0b00000101);//写入 CONFIG1寄存器,将数据速率设置为256SPS
ADS.WREG (CONFIG2、0b11010101);//写入 CONFIG2寄存器
ADS.WREG (CONFIG3、0b11001100);//写入 CONFIG3寄存器,启用偏置测量和内部基准缓冲器

//写入 CHxSET 寄存器,启用所有通道并将其连接到正常电极输入
ADS.WREG (CH1SET、0b00000000);//启用通道1
ADS.WREG (CH2SET、0b00000000);//启用通道2
ADS.WREG (CH3SET、0b00000000);//启用通道3
ADS.WREG (CH4SET、0b00000000);//启用通道4
ADS.WREG (CH5SET、0b00000000);//启用通道5
ADS.WREG (CH6SET、0b00000000);//启用通道6
ADS.WREG (CH7SET、0b00000000);//启用通道7
ADS.WREG (CH8SET、0b00000000);//启用通道8

//写入 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 寄存器,选择用于偏置驱动信号的所有通道
ADS.WREG (BIAS_SENSP、0b11111111);
ADS.WREG (BIAS_SENSN、0b11111111);

//写入 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 寄存器,在所有通道上启用导联脱落检测
ADS.WREG (LOFF_SENSP、0b11111111);
ADS.WREG (LOFF_SENSN、0b11111111);

ADS.WREG (CONFIG4、0x02);//写入 CONFIG4寄存器

ADS.RREGS (0x00、0x17);//读取从 ID 开始到 CONFIG4结束的所有寄存器

ads.RDATAC();//进入连续读取数据模式
ads.start ();//启动 ADS1299器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关应用电路、请参阅第10.2节以及图72或73。

    您将需要偏置电极来 抑制/消除市电频率共模干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复,您能解释更多关于基准和偏置电极,使用这些偏置电极和基准电极的 ADS1299提供了什么功能,以及芯片上的哪些引脚(ADS1299)是直接连接的。  
    如果能在这里找到一些新的解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关说明、请参阅数据表第10.2节。