This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:ADS8584S -定制板不工作

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295644/ads8584s-ads8584s---custom-board-not-working

器件型号:ADS8584S

您好、TI 团队、

我们正在开发 ADS8584S IC。我们已在附件所附原理图的下面开发了一个定制电路板。 它工作正常。 但经过一段时间后,在当前通道中有数据被接收,它在所有四个通道上显示0xFFFF 和在电压通道中有一些数值,但不是始终不变的。

请引导我调试此问题。

e2e.ti.com/.../ADS8584S_2D00_schematic-two-ic.pdf

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    供电电流是什么?  电压通道中 OPA 上的24V 电源可能是您的问题的一部分。  如果这些放大器中的任何一个饱和、则会出现过压情况、我看不到您有任何东西限制电流。  您是否已验证您的基准电压是否存在并保持正确的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否验证您的基准电压是否存在且值正确?  [/报价]

    是的、我们已验证基准电压。

    提供的电流是什么?  电压通道中 OPA 上的24V 电源可能是您的问题的一部分。  [/报价]

    是的、我们直接为 AD8584S IC 供电(不被视为运算放大器电路)。 它一次获得了正确的值、之后这将给出不正确的值。 运算放大器工作正常、我们  也更改了 AD8584S IC。

    我附上了下面的原理图。

    e2e.ti.com/.../5102.adc1.pdf

    谢谢。此致、

    A. Ajith Kumar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何关于驱动 ADC 输入的详细信息可以分享?  是否有显示到 ADC 的控制线的屏幕快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只给出 mV 和 mA (40mV)(40mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关 ADC 控制输入(/CS、SDI、SDO、SCLK 等)的详细信息?