This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字数据误差与输出信号噪声之间的关系

Guru**** 2842490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301651/relationship-between-digital-data-errors-and-output-signal-noise

主题中讨论的其他器件:DAC5672A

您好!

使用 DAC 时、如果数据时钟和数字接口上的数据不同步、我们将在输出信号附近观察到高噪声水平。

您能否解释一下、当 DAC 数字输入数据中存在误差时、输出信号相邻位置的噪声为什么会增加?

另外、如果您有一份应用说明对此进行了解释、请与我们分享。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 JH:

    您 从哪个方面观察到此问题?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    感谢您的答复。

    它通常在使用并行 LVCMOS 或 LVDS 接口的高速 DAC 中观察到、客户对 DAC3672A 尤其感兴趣。

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您确定 DAC3672A 是正确的 PN 吗?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉耽误你的时间。 这是 DAC5672A 中的一个拼写错误。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、  

    您能否详细说明"输出信号附近的高噪声水平"是什么意思?  

    如果您说数据和时钟"不同步" 、这是否意味着它们不是在相同的基准频率下运行? 输入数据应始终满足设置和保持要求并应来自同一时钟域。  

    谢谢。  

    马特