This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085-Q1:需要 VREFIN 引脚上的输入泄漏电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304653/dac104s085-q1-need-input-leakage-current-on-vrefin-pin

器件型号:DAC104S085-Q1

您好!

请帮助分享 VREFIN 引脚上的最小和最大输入漏电流。

谢谢。此致、
Bharathiraja Sampath
 CDA 电子工程师
法雷奥 印度私人有限公司
CEE Dee Yes IT Park, II,1楼
Chennai - 600 130, India.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bharathiraja:

    我们没有描述的最大/最小规格。 输入阻抗为30kΩ、因此您可以根据基准输入电压估算漏电流。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    感谢  Katlynne