This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:低噪声、快速稳定 DAC 的建议、用于在 PLL 中预调优 VCO

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524, DAC8820, OPA2277, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304382/dac8820-suggestions-required-for-a-low-noise-fast-settling-dac-for-pretuning-vco-in-a-pll

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:TLC7524OPA2277THS4031

你好

我需要一些建议来选择一个快速稳定 DAC 器件、我想使用这个器件来预调优 PLL 环路内部的 VCO、以实现更快的频率开关时间(< 1us)。 我要在同相求和电路中将 PLL 环路滤波器输出和 DAC 输出组合在一起、从而输出 VCO 的 Vtune。 在这方面、我想知道

1. DAC 的"输出点噪声电压"规格对 PLL 的整体相位噪声有何影响? 为10nV/sqrt。 与 DAC8820中的相同、该应用的规格足够低? 这是什么规格的 TLC7524、它具有更快的100ns 趋稳时间?

2.是否首选在 DAC 稳定后使用 SPDT 将预调优 DAC 输出切换到环路滤波器输出、或将两者组合在求和电路中?

3.高压摆率运算放大器(例如 THS4031)是否能够满足稳定时间规格。 代替 OPA2277?

4.是否有任何其他更适合此应用并联接口的 TI DAC? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DAC8820和 TLC7524并行 MDAC 将是最快的趋稳速度。 稳定时间将由稳定时间较长的任何器件(DAC 或运算放大器)决定。 为了满足数据表中的稳定时间规格、您需要找到一个稳定时间比 DAC 更短的运算放大器。  THS4031看起来是这两个运算放大器中较快的。  我们没有 TLC7524的噪声规格。

    此致!

     琼斯