This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:SPI 下冲/过冲

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304806/dac7568-spi-under-overshoots

器件型号:DAC7568

高支持、

我们在 SPI 通信中观察到下冲/过冲。 这些下冲/过冲超过数据表中说明的绝对最大额定值(+-0.3V)。  

在 SPI_SCK_TRANS 和 SPI_MOSI_TRANS 处可以看到信号完整性问题、请参见下图

SPI_SCK_TRANS ^~712.5mV

SPI_MOSI_TRANS ^~662.5mV

前进的最佳方法是通过在杆位换挡器(TXB0104RUTR)之后添加串联端接来更改布局、但我们想知道已经生产的电路板的风险。  

此致、

STEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sten:  

    这种行为可能不会立即损坏器件、但随着时间的推移、引脚的可靠性会受到影响、因为在 SPI 通信期间会重复过载。  

    此致!

    K·琼斯