This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:读回模式

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303774/ddc232-read-back-pattern

器件型号:DDC232

您好!
我已经使用一根较短的 Molex 电缆(~10cm)、一根较长的 Molex 电缆 (~50cm)和 USB C 测试了 DDC232电路板。其他一切都保持不变、但在切换电缆以获取数据时、我遇到了一些回读模式问题。 使用 Molex 短距离电缆时、一切按预期运行、当我获取配置寄存器、测试模式和一些零后、重复这些值。 但是、当我使用长 Molex 时、配置寄存器错误、而且测试模式和重复性不正确、因为其中两个字符发生了变化(两种情况下均从0到8)。 最后、在 USB C 上、测试模式也与预期不同、重复不成立、配置参考仅在第一次正确。 我将我在每种情况下收到的回读信息复制到下面、以防任何人可以帮助我了解正在发生的事情。

Molex 简称:

18010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030F066012480F69055

18010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030F066012480F69055

L·莫列斯:

0C00800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001878330092407B482A

8C0080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001878330092407B482A

USB-C:

1801000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030706601A400F61055

9801000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030F06601A480F69055

提前感谢、

索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    很抱歉、我不确定我是否理解您的问题... 您谈到了电缆、但该电缆在哪里? 我可以看到它可能位于 DDC232和您的控制器之间(?) 然后我可以描述 Molex One (可能是带状类型、具有 SPI 信号、电源等...)? USB 怎么样? 看起来不像可以用于运行相同信号的那样...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edu:

    感谢您的回答。 让我再补充一点细节: 我们使用与光电二极管耦合的 DDC 板作为输入、然后 DDC232的输出通过 FMC 板连接到 FPGA。 我要讨论的电缆用于 DDC232和 FMC 板之间的输出。 我们知道当使用较短的 Molex (没错、是扁平柔性带状电缆)时一切正常、但如果我们使用相同电缆或 USB-C 的更长视角、则读回模式会混乱。 我试图理解 收到的回读模式、但不能...

    谢谢。

    索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来驱动电缆的信号强度可能不够强? 例如、DDC232到电缆的输出是否进行了缓冲? 您是否已使用探头检查信号(在任一方向)以查看它们是否正常?

    只是想知道如何使用 USB-C 取代扁平带状电缆? 这是两种非常不同类型的电缆...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edu:

    只是为了说明一点、我们设计了我们自己的电路板、以收集32个浜松光电二极管的输出并使用 DDC232将其数字化。 该板上有2个连接器—Molex 和 USB-C—我们可以根据与 FPGA 的连接选项选择使用。 我们还有一个带有 Molex 和 USB-C 连接的定制 FMC 子板。 我所介绍的线缆连接是 FMC 子板与 DDC232光电二极管电路板之间的连接。 这两种连接类型可提供相同的信号连接(明智地使用 USB-C 电缆上的发送/接收引脚)、但一次仅使用一个连接。

    首先要了解的是测试模式的含义以及可能出现差异的原因。 在回答您的问题时、当我们查看各个信号时、我们没有看到任何明显的问题:与系统时钟一起计时的干净方波脉冲。

    再次感谢!

    索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速查看模式、在我看来、您的数据在您读取时好像被一个时钟移(延迟)了一个时钟。 再次使用示波器进行检查。 一个信号与另一个信号。 DDC 的输出可能需要驱动器(电缆负载过大)、或者长度存在一定程度的不匹配。  

    在任何情况下、测试图形就是这样的测试图形。 而不是错误代码。 它只通过查看得到的结果与应该得到的结果来帮助你进行调试。。。

    此致、
    教育