This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:数据表中使用的信号发生器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304885/ads8910b-signal-generator-used-in-the-datasheet

器件型号:ADS8910B

您好!

我只是想知道用于测试 ADS8910B 的 SNR 的信号发生器是什么?

我曾尝试充分发挥 SNR 的作用、但我的信号发生器 SNR 仅为85dB。

如果您能提及该品牌或系列、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andri,

     根据经验、要测试精密 ADC、信号发生器的 SNR 应至少比 ADC 的 SNR 低10dB、因此 信号发生器(2kHz 正弦波信号)需要至少111dB 的 SNR 才能测试 ADS8910B。

    此致、

    戴尔