This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:REFSEL 检测电路在没有3.3VDD 的情况下异常工作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304460/ads8588s-refsel-detection-circuit-works-abnormal-without-3-3vdd

器件型号:ADS8588S

大家好、

我的客户正在使用 ADS8588、发现 REFSEL 检测电路在没有3.3VDD 的情况下异常工作。

测试条件如下:

1.在5VDD 上电且 REFSEL 下拉时、3.3VDD 为零、 应禁用内部基准、而测试结果显示 REFOUT 上为2.5V。(请参阅图1)

2.3VDD 上电时、测试显示 REFOUT 放电缓慢(请参见图2)、这意味着内部基准被禁用、REFSEL 按预期工作。

您可以帮助检查:

1. REFSEL 检测电路是否需要3.3VDD 才能工作?

2.客户使用外部参考电压(REFSEL 拉至高电平)、5VDD 和2.5V 外部 参考电压首先上电、在3.3VDD 上电之前、REFIN/REFOUT 引脚可能同时具有内部基准电压和外部基准电压、是否有任何问题?

Regrards、

石材  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    没有 检测电路、但 REFSEL 是数字输入引脚、因此它在 REFSEL 和基准多路复用器之间有一个数字实现电路(如缓冲器)。  

    这是一个风险。 建议为 DVDD 上电、以避免这种情况下的冲突。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,感谢您的提示回复。对于本例, 我们需要在2.5V 外部参考之前加电5vdd 和3.3vdd,正确吗?

    石材

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    通常、外部基准的 AVDD 与 ADC 的+5V AVDD 是同一电源。 如果此处情况并非如此、建议比其他电源晚为基准供电。

    此致、

    戴尔