This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516EVM:TX7516EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305473/tx7516evm-tx7516evm

器件型号:TX7516EVM
主题中讨论的其他器件:TX7516

您好!

关于 Tx7516 EVM 电路板和 PC 之间的通信、我有几个问题:

1)如何通过 python 写入延迟寄存器(如何解释 writeReg 或 delayWriteReg 中的 addr、val)

2) 2)您可以与我们共享 TX7516的 python 库吗?
3) 3)如何通过 USB 写入延迟寄存器? (如何将 addr、val 转换为 USB 参数、例如接口、地址、数据)

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      用户指南和数据表中提供了第1点的详细信息。  

    对于第2点和第3点、我们可以通过邮件 support_us_afe_tx@list.ti.com 讨论 、因为该器件遵循保密协议。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔