This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:什么是输入 diff。 多少个时钟阻抗?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304133/ads5263-what-is-the-input-diff-impedance-of-the-clk-input-pins

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件:AFE5818

尊敬的先生或女士:

我正在尝试确定采样 CLK 需要远端还是近端端。

根据评估板、端接似乎在变压器侧。 这表明引脚59、58上有一些低阻抗输入。  

确定差分信号的波阻抗。 是否布线的评估板上的 PCB 迹线?  

感谢您的全力帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些更多信息。

    我们尝试从正弦交流耦合50欧姆源驱动 CLK 引脚。  

    是否有这些引脚的 IBIS 模型?  

    数据表中显示了一个 CLK 缓冲器。 这是 LVPECL 接收器缓冲器吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我代表我的同事答复,因为他目前正在休假。

    IBIS 模型在这里可用、但我不看到时钟输入的模型

    https://www.ti.com/product/ADS5263#design-development

     

    我们需要等到我的同事下周度假回来了解更多细节。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gruffalo:  

    遗憾的是、IBIS 模型不适用于 CLKP 和 CLKM 引脚。  

    CLKP 和 CLKM 不是低阻抗引脚。 实际上、它们为高阻抗、因为这些引脚将连接到时钟缓冲器。  这些时钟线 在 PCB 上应按照100欧姆差分电阻布线、并在 ADC 附近端接100欧姆差分电阻。  

    时钟缓冲器不是传统的 LVPECL 缓冲器、因此请对时钟输入进行交流耦合。 根据数据表、当检测到时钟时、可检测到200mVpp 及以上的差动摆幅。  

    下面的电路来自 AFE5818。 您可以遵循类似的电路为 ADS5263提供 LVPECL 时钟。 将130欧姆和80欧姆对靠近 ADC 放置。 它们实际上充当100欧姆差分电阻。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克