This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5500相关的附加信息

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304403/tl5500-relevant-additional-information

主题中讨论的其他器件:TL5500

我们的一个产品需要前置放大器( TI 部件号: TL5500 ) 用于 MRI(磁共振成像)。 请大家分享更多详细信息、包括模型、频率范围、输入阻抗、评估板、仿真模型等

我们对1.5T 和3T 放大器都有要求。

-阿克希尔

您好!  

我需要有关用于3T 磁共振成像的 TL5500放大器应用的一些其他信息。 您能否分享一些更多详细信息、如模型、频率范围、输入和输出阻抗以及调优和评估板。

谢谢。

梅廷

metin.isik@umram.bilkent.edu tr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin 您好!

    我的一位同事将在本周结束前通过电子邮件与您联系。

    谢谢、此致、
    迈克尔·法莱库洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:  

    由于我们通过电子邮件进行通信、我将关闭该主题。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克