This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:请求共享 ADC 部件的性能-寄存器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301665/adc10d1500-request-to-share-performance-for-the-adc-part---reg

器件型号:ADC10D1500

尊敬的团队:

早上快乐!

在我的设计中、我们计划使用该 ADC 器件(ADC10D1500)。 我的验证规格如下。 在"动态转换器特性"部分的数据表中搜索性能时 ,仅显示此频率 AIN = 748 MHz @-0.5dBFS ;

请为我们提供所列频率的性能以便用于使用该器件的分析。

输入频率范围=第二奈奎斯特区域图频率

采样频率= 1350 MHz

MODE = 1:2多路信号分离器非 DES 模式和非多路信号分离器非 DES 模式

参数= ENOB、SNR、SFDR、SINAD、THD、 第二次伤害,第三次伤害。

此致、

Indujha S

Datapatterns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查这一点、很快就会回来与您联系。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    很抱歉测试出现延迟。  

    我们在实验室中仅有的两个 ADC10D1500EVM 具有未编程的 EEPROM。  

    好的、我在一个稍快速度等级的 EVM (ADC10D1600)上进行了测试。  

    请参阅随附的结果。 我按照上面提到的模式进行测试、刚好在1G 以上和刚好低于1G 以下、属于第二奈奎斯特区域。  

    此致、Amy