This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004EVM:通信错误(-49错误)?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305396/afe10004evm-communication-error--49-error

器件型号:AFE10004EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYAFE10004

您好!  

我浏览过用户指南、下载了 AFE10004EVM GUI 的 I2C 版本。 我还下载了 Python 的2.7版。 尝试与 EVM 通信时、我继续显示错误消息(-49)。  

尝试通信时、我将电路板配置为正输出范围。 我使用5V 外部电源。  我还确定了我不在演示模式下、而是通过 USB2ANY 进行连接。  

是否缺少与 EVM 正常通信所需的内容?  

此致!  

迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    出现此错误的原因通常是 AFE10004在执行 I2C 命令期间未正确地将 ACK 置位、这通常是因为器件未完全通电。  您能详细说明如何配置跳线吗? 可以确认 VIO、RESET 和 VDD 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J9 =无连接

    J8 =通过跳线连接的引脚  

    J10 =通过跳线连接的引脚

    J11 =在位置2-3分流、VSS 到 GND

     J12 = I2C 引脚1-2、3-4跳线。  

    J7 = A0、A1、A2跳线  

    J5 =跳线 引脚1-2

    VDD = 5V;VIO = 3.3V;RST/ALARM = 3.3V  

    此外、外部电源上的电流消耗也是~0.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    似乎您按图所示配置了 EVM、正确吗? AFE 消耗了大量电流。 这意味着 AFE 损坏、或您的外部电源以某种方式接地。 另外、您是否要从外部为 VIO 电压供电? 如果您在 B1上设置了 J8跳线并设置了外部电压、则可能会导致错误。  

    如果这看起来是器件的问题、我们将免费为您提供新电路板的样片。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    是的、EVM 如图所示进行配置。 我使用的外部电源是 E3631A。 肯定未接地。 我也不从外部为 VIO 供电。  

    很遗憾、它看起来更像是设备的问题。  

    此致!

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在本例中、似乎器件有问题。 请通过 e-guthrie@ti.com 与我联系 、以便我为您发送新电路板。

    谢谢。
    埃林