This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:等效器件、但需要更大的封装

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021, ADC128S022, ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297761/adc124s021-equivalent-part-but-larger-package-required

器件型号:ADC124S021
主题中讨论的其他器件: ADC128S022ADS7950

大家好、我正在寻找一款封装尺寸稍大的与 ADC124S021等效的器件。

我需要一个具有更大引脚间隙的器件、以适应具有高铜重量的 PCB 制造。

此致、

Phil Cherry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的提问。 您需要的最小引脚间隙是多少?

    此器件系列中的8通道部件具有稍大的封装尺寸: https://www.ti.com/product/ADC128S022

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    为 ADC128S022推荐的焊盘图案仍然会导致焊盘间距为0.2mm -我需要焊盘之间最小间距为0.3mm 的封装。

    你能提出什么合适的建议吗?

    此致、

    哲学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    0.3mm 间距的所有示例。 我能找到的最接近的是 采用 VQFN 封装的 ADS7950、其中的焊盘看起来相差0.26mm。 如果您有一个特定的器件封装、请告诉我。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的器件可能会略有改进。 显而易见、我不是在寻找焊盘间距正好为0.3mm 的封装、而是最小的封装。

    0.3mm 以上的数值都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我了解。 ADS7950是与 ADC124S021类似的器件中性能最佳的器件。 如果您考虑了封装类型、那将会很有帮助。

    此致!
    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    SOIC 或 TSSOP 封装可以正常工作、

    此致、
    哲学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们似乎没有任何 具有如此大焊盘间距的4输入通道器件。 这款单通道器件 ADC121S021的间距为0.45mm。 另外还有一个双通道器件 ADC122S021

    出于好奇、您的项目应用是什么? 您还使用的铜重量是多少?

    此致!

    萨米哈