This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400内部 PLL 需要高质量 FCLK 或 DCLK?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306361/tsw1400-internal-pll-demands-high-quality-fclk-or-dclk

主题中讨论的其他器件:AFE58JD28

团队、  

我们将运行 TSW1400。 我们发现 FCLK 出现在 Samtec 连接器上、但其波形不良。  USER_LED3有时 会亮起和熄灭(表示 FPGA PLL1已锁定到来自端口0的 ADC 输入时钟)

这让我觉得 TSW1400需要良好的时钟。  我们的 FCLK 是40MSPS、DCLK 是240MSPS。我认为 TSW1400使用 FCLK 来运行内部 PLL。 只是想再次确认。  

测量的 FCLK 如下所示。 40MHz 来自我们的系统板、50MHz 来自 TI EVM。 TI AFE/ADC EVM 信号当然更好。 我们的布线较长、之间有多个连接器。 有什么想法吗?  

我将在时钟电路上工作以减慢它,看看.  

非常感谢!

晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。

    TSW1400EVM 上的 FPGA 通常会使用 DCLK 作为 PLL 输入、但正在使用的固件可能会使用 FCLK。 使用的是哪种器件? 您提到了 ADC 和 AFE、您能更具体一点吗? 要尝试的是将采样率降低到示波器的200MHz 带宽内(以减少 DCLK)并探测这些信号。 我猜、DCLK 信号完整性是与 PLL 锁定相关的更重要的信号、而不是 FCLK、但知道哪个器件允许我们检查。  在低速时信号完整性会更好、您可能会发现 PLL 锁定的频率更高。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢追逐! 我们使用的是 AFE58JD28。 这解释了我的疑问。 我同时具有 TSW1400和 TSW1405。 我知道1405使用 FCLK 生成 PLL 时钟。 1405可以捕获一些数据、只是不是很正确。 我将降低 ADC CLK 的速度、看一下。  

    非常感谢!

    愉快的假期!