This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC 和 FPGA's 时钟和频率参考是多少?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304564/adc12dj5200rf-what-is-the-frequency-to-adc-and-fpga-s-clock-and-sysref

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好:  

我只是 想确保 ADC12DJ5200的频率和 SYSREF 的确切值是多少? 如下图:  

我设置板载 Fs :2000Msps . 模式:JMOD31。

JESD204 通道速率是否为6.6Gbps?

是 FPGA_CLK 100MHz 吗?

如何计算 ADC 和 FPGA 的 SYSREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将板载 FS 设置为2GHz、线路速率将为 SerDes 速率将为6.6GHz FPGA_CLK 将为100MHz、而参考频率将为100MHz /32 = 3.125MHz。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:  

    (1)为什么  sysref 频率应该是100MHz / 32而不是100MHz / 64?

    (2)您能否告诉我图片1 ADC 的 CLK 和 SYSREF 作为 FPGA 的 CLK 和 SYSREF 的 SME?

    (3)如果不是,您能告诉我 ADC 的 CLK , SYSREF 的确切频率值。

    谢谢你。

    图片1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 sysref 是连续的、那么它必须相等或为 LMFC 频率的整数比、这可以使用公式  

    f_lmfc = f_bit /(10*F*K)有关详细信息、请查阅第84页的数据表第7.3.9.4.2节。

    ADC 时钟将是您在 GUI 中设置的任何值。在本例中、2000 MHz 看起来是一样的、sysref 将与 LMK04828的输出相同。 ADC 时钟和 FPGA 时钟并不相同。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CIOU:

    该计算可在数据表中找到、请参阅以下文档。

    使用 R (f_clk/f_bit)、可通过 fs*R 计算 SerDes 速率。 在 JMODE31中、R=3.3、E=1。 这将产生线速率(f_bit)= 2e9 * 3.3 = 6.6Gbps。

    允许的最大周期 SYSREF 频率为 f_LEMC。 SYSREF 可以是该值的任意整数倍。 否则、SYSREF 将不会在正确的边界时间出现、从而导致错误。

    F_LEMC=6.6e9/(66*32*1)= 3.125MHz。 就100MHz 的除法而言、正如 Eric 先前提到的、该分频器值为32。

    谢谢,Chase