This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:关于 Altera JESD IP 内核

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306209/ti-jesd204-ip-about-altera-jesd-ip-cores

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:AFE7906

您好!

我们希望将 AFE7906与 Stratix 10 GX FPGA 连接起来、在浏览过此论坛后、TI 的 JESD204 IP 内核仍未发布。

但在某些线程中、人们要求预发布版本(此处为 e2e.ti.com/.../ti-jesd204-ip-support-for-intel-arria-10-soc) 、而在其他线程中、TI 工程师则表示他们已经开始使用 Stratix 10器件(此处为 e2e.ti.com/.../ti-jesd204-ip-update-on-intel-fpga-support)。

因此、在 Stratix 10 GX 正式发布之前、您能向我提供一下 JESD204 IP 内核吗?或者/或者、能否对 TI 的 Intel FPGA JESD IP 的最新前景进行更新?

此致、

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    TI 在支持适用于 JESD IP 的 Intel Altera FPGA 方面没有确定的时间表。 虽然已经对技术可行性进行了评估,但仍需完成验证并将其集成到参考设计流程中。 我会建议获得 Intel 的 IP 许可、以便将 TI JESD 转换器与 Intel FPGA 结合使用。

    此致、

    艾米特