This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08L060:需要应用帮助

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305911/adc08l060-applications-help-needed

器件型号:ADC08L060
主题中讨论的其他器件:TPS7A96

我继承了使用此器件的设计。  我们好像把我们在3V 电源中使用的48MHz 时钟的谐波放入到了电源中、因此我查阅了数据表、获取了电源滤波建议。  建议在 VA 和 VDR 之间使用扼流圈、但没有建议的值。  7年前有人在论坛帖子上问过这个问题、但这个问题从未得到解答。  可以帮帮我吗?  继承的设计使用了芯片铁氧体、但效果不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    您能否共享时钟和 ADC 部分原理图的各部分? ADC 电源的布局和 ADC 的周围布局也会有所帮助。

    如果这是因即将进行的任何设计更改而导致的、添加 TPS7A96等较新的 LDO 将显著减少这些杂散。 如果您试图通过将器件交换到现有设计来解决问题、则可能无法做到、但我们一定可以进行审查并尝试提供建议。

    谢谢,Chase