This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:关于 ADS7138电阻读取

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305545/ads7138-about-ads7138-resister-read

器件型号:ADS7138

我正在尝试将 ADS7138集成到5G 无线电单元器件中并对其进行评估。
我需要监控连接到 ADS7138的 PA 器件的电流、并需要
确保要读取的寄存器地址正确。

从 ADS7138数据表中、我认为读取地址0x60-0x8F 已足够、
但我想确认这一理解是否正确。
如果不正确、请告诉我要读取的地址。

此外、如果预先需要执行任何程序来通过 I2C 读取电流值、
我来核对一下。

----------------
谢谢、此致、
冈崎雄之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okazaki-San、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  假设在 GENERAL_CFG 寄存器中设置了 STATS_EN 位、寄存器0x60-0x8F 将提供 ADS7138八个通道的最小/最大值。  您计划在使用 ADS7138器件的情况下以什么模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom San

    感谢您的答复。

    它将在自主模式下执行。
    我了解在此模式下运行时、需要按照中所述的配置流程(电阻设置)
    数据表的第8.4.4节通过 I2C 执行。 这种理解是否正确?

    ----------------
    谢谢、此致、
    冈崎雄之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有通信都通过 I2C 完成。