This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1570:ADC TLV1570

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1570
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304519/tlv1570-adc-tlv1570

器件型号:TLV1570

您好、Tom、为什么关闭了 ADC TLV1570的最后一个问题线程? 我在封闭式波形、您能在这里提供什么建议吗?

 https://e2

 e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296486/tlv1570-tlv5608-dac#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我在上一篇文章中告诉过您、您的 SCLK 具有过大的振铃和过/下冲。  这些看起来更好、但它仍然具有很大的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、有人可以建议吗?我使用 stm32H 生成 SPI 来命令 ADC TLV1570、它现在不工作、Tom 在过去一个月一直和我在一起、但是我找不到任何地方、TI 的人可以帮助吗?我们已经迫不及待了。 我们有要满足的项目计划...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    您在某个点进行工作。  您能否提供项目的完整原理图和布局?  我们想为您提供帮助、但您未提供调试设置的足够详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我已经更新了上一个问题线程中的原理图和许多波形、您已经刻意关闭这些主题而不解决我的问题、您为什么回避了这些问题、这对您来说非常不寻常、如果您无法让其他 TI 成员向我们提供建议、 我们不能永远等待你,我们是一个创收组织。 自我们联系您和 TI 已有数月之久。 我们的耐心穿着细薄、我们的团队正在考虑抛弃 TI!

    我又…了原理图、供您参考。。。TI 的任何人、请帮助解决这个问题。

    e2e.ti.com/.../tlv1570-tlv5608-dac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    每一次互动都会"封闭"、这并不意味着我们会抛弃您。  它只是水平设置对话。  您在某个时间点运行了 TLV1570、因此请返回到您所处的位置。  根据您告诉我的信息、您有一块带飞线的试验电路板、它无法为您工作。  您是否创建了正确的印刷电路板?  您提供了一个白板原理图和过度振铃的 SCLK 信号布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 电路在试验板上实现、其工作正常... 如果在 PCB 上实施、我可能需要一些时间、我们的硬件人员不会建议这样做、因为我们正在设计哪个定制的电路板。 TI 的任何人可以帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我可以让我的同事问你同样的问题,如果你认为这样会有帮助。  振铃 SCLK 会给您带来问题。  如果这是因为飞线和试验电路板连接、我们无法为您提供太多帮助。  我认为您遇到的问题是由您的硬件造成的、与 TLV1570本身并无直接关系。